This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ34Z100EVM:Bq 34Z100的校准

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808845/ccs-bq34z100evm-calibration-of-bq-34z100

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100EV2400BQSTUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

我正在接受有关 EV2400和 Bq34Z100 EVM 的培训。

我的外转配置:

*一节锂离子电池  

*我进行了插件、因此我使用电压源电压调节至4000mV、并通过 EVM 的 Bat+和 Bat-进行连接。

*我处于'unseal full acces mode'(取消密封完全访问模式)(正常)

*在数据存储器菜单/孔夫:  “序列号” 设置为1 。 我认为这意味着一个单元格。

*在数据存储器菜单/校准中:“分压器”的电压稳定在5000mV   

*在仪表板上,电池为绿色,表示3995mV (78%)。 I2C 的2个箭头为绿色。 所以没关系。

*在'Perform calibration menu'中。 我已经校准了 CC 偏移。 好的。 我已校准电路板偏移。 确定。 我已校准内部温度。 好的。  我已成功校准电流(-1000mA)正常

但无法校准系统的电压?  我已选中屏幕上的电压框。  电压表指示的值与仪表板中的值3994mV 相同。 没关系。

我将 源电压设置为3999mV。 我已在标签“Applied Votage”中输入此值。 我已启动校准(旋钮"校准电量监测计")

屏幕左侧僵尸房上出现读取消息错误。 'Calibration - A read of data written failled comparation'(校准-读取数据写入失败比较)。 你好!!!!

那么、什么附加呢? 我不明白。 请,您能不能向我解释一下 n ü problème?

我该怎么办?

提前感谢您的回答。

此致  

JC Deschamps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Claude、

    只要分压器设置正确、电压校准就可以工作。 如果您看到默认设置、则应该可以。 您是否也将 VOLTSEL 设置为0? 它位于电池组配置寄存器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    您的答案。

    在'control status register 中、位3 "VOLSEL"是绿色的。 如果我已经理解了、那是男语 VOLSEL = 0L。

    您能不能看一下随附的 PDF。

    它是否良好、是否正常?

    我看过有关校准电压的视频、但没有解释任何有关'VOLSEL'的内容

    'VOLSEL'的作用是什么?

    如何更改'VOLSEL'?

    要进行训练,我要将'VolSEL'设置为1 Logic,然后将'VOLSEL'设置为0L... 您能告诉我如何继续吗?

    如果 'VOLSEL'= 1 Logic、什么 appen?

    非常感谢您的新答案。

    此致。

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于寄存器和位'VOLSEL'的屏幕图像:

    e2e.ti.com/.../PB-CAL-BAT-LI-ION-1-vcell.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    VOLTSEL 允许您在外部分频器和内部分频器之间进行选择。 在1s 情况下、可以使用内部分频器。 我想确保这是您的配置。 请勿更改它。 如果您这样做、寄存器中的电压读数将会错误。

    我查看了您的 pdf、您的配置设置对我来说似乎正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    首先、感谢您的回答。

    我了解到 VOLTSEL 用于选择惯性分压器或外部分压器。

    实际上、对于一节电池、 'VOLTSEL'= 0L。 没关系。 我们对 ADC 使用内部分压器:5000mV 至1000mV。

    我再次触发以进行校准。 但这并不好。

    为什么无法校准 Bq34Z100的电压系统?

     您能查看随附的文档吗?

    此致。

    JCD

    e2e.ti.com/.../PB-voltage-calibration.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我看了你的台阶、它们很好。 这里唯一改变的是我们有一个较新版本的 bqstudio。 我怀疑插件不兼容可能会导致您的问题。 您可以从此处 http://www.ti.com/tool/BQSTUDIO 更新到 bqstudio v1.3.86.3或更高版本吗。 这应能使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的帮助。

    此致。

    JCD