主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT、
电荷泵的运行是间歇性的。 这与加电相关(将电池或工作台电源连接到电路的 BAT 侧)。 连接并正常工作后、似乎可以正常运行。 间歇性是指初始连接。 如果我循环通电几次并使 BAT 启动、它就会工作并继续工作。
VDDCP 上的电容为2.2uF/25V、可为8ea CSD19536KTT FET 提供足够的电容。 滤波器为100 Ω/.01uF。 用于保护部件的75V 齐纳二极管。
电池工作电压为45-60V、测试电压为~52V、如下所述。
我重现此问题,如下所示:
连接 BAT (所有 BQ76200信号均为低电平)。 将 CPEN 拉为高电平、监控 VDDCP、将所有其他控制信号保持在低电平。
-有时电荷泵会产生~1V (因此 VBAT + 1V)。 在此模式下、它是稳定的1V、无电荷泵波形。 启用 CHG 或 DCHG 不会产生任何影响。
-有时电荷泵会生成10V (因此 VBAT + 10V)。 在此模式下、电荷泵锯齿波形位于10V 的顶部。 使能 CHG 或 DCHG 按预期工作(FET 栅极的电压比 VBAT 上升~10V).e2e.ti.com/.../BQ76200-Circuit.docx
我将随附一个包含原理图片段的 word doc (希望它显示)。