This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD86360Q5D:PSpice 模型

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD86360Q5D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786660/csd86360q5d-pspice-model

器件型号:CSD86360Q5D

您能否为 CSD86360Q5D 提供未加密模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    TI 不在 TI.com 上提供未加密模型。 我将向您发送一个朋友请求、在您接受该请求后、我可以在公共 e2e 论坛之外向您发送未加密模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    再次感谢您关注 TI FET。 我已在私人邮件中向您发送了未加密模型。 您应该已全部设置好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TI 的 CSD87331Q5D 模型在 LTSpice 或 SIMetrix 中是否有效?

    张军

    Renesas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、
    感谢您提出问题。 未加密模型应与 LTSpice 和(我认为) SIMetrix 一起使用。 我已让客户成功使用 LTSpice 的未加密模型。 我对 SIMetrix 没有任何个人经验、我认为它是基于 Spice 的仿真器、因此、模型应该能够与之配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    如何获取未封装模型? 我从 TI 下载的模型已加密。

    谢谢、

    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、
    感谢您关注 TI 电源块产品。 我看到您正在使用 Renesas。 一般而言、TI 不会在没有任何理由的情况下向竞争对手提供未加密模型。 话虽如此、我需要了解您为什么需要该模型以及您正在处理的项目。 请尽可能提供详细信息。 如果您不想在公共 e2e 论坛上共享此信息、请向我发送朋友请求、然后您可以通过私人邮件发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、
    我通过私人消息向您发送了模型、因此我将关闭这个模型。 如果您有任何疑问或需要其他信息、请联系我们。