This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:TLV62568测试发现其输出电感哨

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808454/tlv62568-tlv62568-the-test-found-that-its-output-inductance-whistle

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件:TPS560430

您好:   

    使用 TLV62568和 TPS560430时、测试发现其输出电感哨音、请帮助我了解解决该问题的好方法是什么? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    "输出电感哨"是什么意思? 您是说它会产生可闻噪声吗?

    您能否捕获 TLV62568的 SW 引脚(引脚4)波形? 这将确定开关频率是否在音频频率范围内。

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    只是一个软提醒。

    请回复我的问题、以便我可以解决您的问题。

    "您说的"输出电感哨"是什么意思? 您是说它会产生可闻噪声吗?

    您能否捕获 TLV62568的 SW 引脚(引脚4)波形? 这将确定开关频率是否在音频频率范围内。"

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        这是 SW 引脚(引脚4)波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果我在您提供的波形中的理解是正确的、则 TLV62568和 TPS560430 开关频率分别为1.5MHz 和2.09MHz。 但是、开关频率高于音频谱(20Hz - 20kHz)、因此 不会产生可闻声音。

    您能否澄清您的问题是否与电路产生的可闻噪声有关?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此趋势。 您可以随时通过响应重新打开。

    此致、

    Excel