This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:芯片损坏、输出电压降至2.38V

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809647/lmr14010a-chip-damaged-output-voltage-drop-to-2-38v

器件型号:LMR14010A

我使用此芯片将24VDC 转换为5VDC、并为 DSP 板供电。  

DSP 用于生成 PWM 以驱动升压转换器、而 PWM 使用 ISO 栅极驱动器进行隔离。  

栅极驱动器电源也是隔离式24-12VDC 电源。

LMR14010A 能够在一段时间内提供5V 电压。  

当我为升压转换器提供240V 直流输入时、它会损坏。 它开始具有2.38VDC 输出。

我已经尝试 了 LMR14010A 中的2个。 它们在类似情况下也会受到损坏。  

我重新启动了24VDC 电源、第一 个 LMR14010A 在一段时间内能够提供5VDC、然后进入2.38VDC。

第2个 LMR14010A 无法恢复、它始终提供2.38VDC。  

这是 LMR14010A 原理图设计。  

有人可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoming、

    您知道5V 输出的负载电流吗? 如果没有 、请使用5V 直流电源为 DSP 板供电并检查最大负载电流。

    电路设计正常。 LP2应该是额定电流大于1A 的铁氧体磁芯电感、V2的 P/N 是多少?

    您可以上传 PCB 布局进行检查吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    它是一个轻负载、我确信它可以处理。  

    LP2为 SRN5040-220m。 V2为 SS24FL。  

    很抱歉、我无法为您提供 PCB 设计。 我只能向您展示 LMR14010A 和周围组件的屏幕截图。  

    DSP5V 电压反馈来自顶层、我没有向您展示。  

    我发现了一种现象。 由于差分探针接收升压 MOSFET VDS 的波形、因此容易损坏。 如果不进行探测、就很好。 但高电压与低电压隔离、因此我不理解这种情况的发生原因。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    布局看起来不错、请按如下所示进行更改:

    LMR14010 PIN2 和 Cp14 GND 节点之间有接地迹线、请从电源接地端将此迹线切割到隔离式 PIN2。

    如何处理引脚4 SHDN? 是否悬空?我看不到该引脚的焊盘。

    如果可能、请执行以下测试:

    断开 DSP5V 与负载芯片的连接、

    将 DSP5V 连接到 E-LOAD

    将 E-load 电流从0mA-800mA 更改为测试 Vin、Vout 和 SW 波形、以查看是否有任何异常操作。

    如果测试通过、 则问题应由其他系统级问题引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。  

    PIN4悬空。  

    我不明白为什么要断开 PIN2与 GND 的连接。 芯片能否在不连接 GND (PIN2悬空?)的情况下运行?  

    我了解您的测试方法、并将尝试它。  

    此致、

    小明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思 是切断 LMR14010 PIN2和 Cp14 GND 节点之间的 PCB 覆铜线迹、而不是悬空 PIN2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我明白您的观点。 感谢您指出布局问题。  

    小明