This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:3.3V 电源轨上的 TVS 保护

Guru**** 2382390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809926/tps561201-tvs-protection-on-3-3v-power-rail

器件型号:TPS561201

您好、支持团队

我在浪涌测试期间遇到微控制器复位问题。  测试电压为15KV。 我们在电源侧有足够的保护,但在15KV 级别,每当施加脉冲时,我的 UC 都会重新启动。

uC 在3.3V 上运行。 为此、我们有比直流/直流转换器低15V 至3.3V 的电压。

为了解决此问题、我在 C72上添加了 TVS 二极管 SMBJ5.0CA、并解决了重启问题。  我想知道在3.3V 线路上添加 TVS 二极管有什么重要意义。 如果最好将 TVS 放置在这里、或者在3.3V 线路上使用 ctrow bar 保护、

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barot、

    可以在3.3V 电源轨上添加 TVS、只需确保电压高于3.3V、不会影响正常运行。 顺便说一下、为15KV 测试?配备设备所需的应用是什么

    此致、

    张文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用:-照明

    产品:街道照明控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    张文森