This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:器件烧坏

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784545/uln2003a-device-burned

器件型号:ULN2003A

大家好:

   我们最近交付了一批产品、发现控制继电器的 ULN2003A 芯片的一小部分可能会导致板烧坏、这是非常严重的。 统一的部分是 ULN2003A 的 COM 脚(芯片的第9脚被烧毁)我们做了一些破坏性的实验,但没有恢复这种情况。

您是否会帮助分析芯片在哪些情况下会老化?

谢谢!

11引脚正常运行时的输出波形:

正常工作的10引脚输出波形:

PCB 放置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、  

    感谢您与 E2E 联系!

    我想更好地了解系统并澄清几个条件:

    1. 您的工作条件是什么? 器件何时在启动或直流条件下发生故障? 从每个通道汲取的电流是多少?
    2. 您是否有任何可以共享的振荡快照或波形?
    3. 您能否共享 ULN2003A 和周围器件的布局?  
    4. COM 引脚是否作为负载连接到输入电压?
    5. 更换设备是否可以解决问题,以便系统在以后能够正常工作? 看起来周围的许多设备也已损坏、您是否能够在断开连接的其他设备上重现此问题?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arthur:
    1、ULN2003A 芯片用于控制继电器输出、低电平控制继电器线圈在 MCU 发出控制信号后输出、故障情况未知、根据继电器规格、正常运行时每个通道的最大电流约为80mA。
    正常运行时的2.11引脚输出波形:无法添加所附的图
    无法添加所附的图
    4. COM 端口是 S12V 连接到继电器电源(注意:继电器控制电源与输出电源隔离)。
    其中一些人被 ULN2003略为烧毁。 我们更换 ULN2003后、产品恢复正常工作(注意:其中一些甚至会通过 MCU 的 IO 端口中断)。
    只有继电器周围的干扰相对较大、不能排除 EMC 干扰。 我们在外部控制的是汽车窗口。 正常工作电流为2~3A、长时间不工作。最大瞬时电流约为13A。周围没有大功率加热元件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arthur:
    它位于顶部
    3、它在上面

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、  

    您能否将任何电流探头连接到示波器快照? 我想更好地了解 PWM 期间的电流尖峰。 我猜是 ULN2003a 的反激二极管的电感反冲过大、导致二极管发生故障。 您还可以尝试连接外部反激式二极管、以帮助消散电感反冲。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timsen、

    我想跟进这个主题。 您是否能够修复器件? 如果是、我将关闭此线程。

    谢谢、
    Arthur