This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于锂电池的太阳能电池板充电解决方案

Guru**** 2766895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809401/solar-panel-charging-solution-for-lithium-batteries

主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505

太阳能电池板输出电压为2V (典型值)、最大输出电流为150mA。 电池是18650锂电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rengui 您好!

    TI 提供可用于为锂电池充电的能量收集解决方案。 请查看 BQ25505和 BQ25570。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    bq25505的 EN 引脚连接 到 VSS。 未使用 VB_PRI_ON、VB_SEC_ON 和 VBAT_PRI 并保持悬空。 VSTOR 引脚连接到负载、负载电流在大部分时间为10mA、在短时间内最大电流为350mA。 当负载为350mA 时、芯片是否会正常工作? 如果是、升压电路和电池是否提供350mA 负载电流?

    如果  面板处于弱光状态且 最大输出电流较小、 ,350mA 负载能否正常工作?

    如果电池出现故障且电池已充满电,350mA 负载能否 正常工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果面板无法支持负载、电池将为负载提供电源补充。

    如果电池充满电、它可以支持负载。 但是、我不确定您所说的"电池出现故障"是什么意思。 如果电池具有内部保护、则在故障情况下、电池保护器可能会打开。 在这种情况下、电池将由保护器断开与负载的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rengui:

    仅 BQ25505/70升压转换器无法为 VSTOR 提供350mA 电流。  在断续峰值电流模式下运行、峰值电流典型值= 230mA 时、升压转换器  在50%占空比下的最大平均输入电流为 230mA*50%=115mA。  您可以使用数据表图4第9页估算输入条件下的升压充电器效率、然后使用 功率平衡公式 eff = VSTOR*ISTOR/(VMPP*IMPP)、其中 VMPP 是您的电池板最大功率点(2V 或80%*2V)、IMPP 是 VMPP <=115mA 时的最大电流、 以估算 最大输出电流 ISTOR。    在内部 PFET 打开的情况下、当升压转换器无法提供整个负载时、电池会在 VSTOR 处补充负载。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    很抱歉、我之前的说法不准确。 "电池故障"意味着太阳能电池板无法正常输出。 如果太阳能电池板出现故障或输出能力较弱、350mA 电流全部由电池提供。 芯片工作多长时间? 内部 PFET 是否能够长时间承受350mA。

    如果电池想要计算功率、请推荐低功耗电池计算芯片。

    请帮助推荐0.5A 降压/升压芯片、因为我们的负载电源电压为3.3V。

    此致、