This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压开关

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM66100, TPS22912C, TPS22910A, TPS22916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785914/voltage-switch

主题中讨论的其他器件:TPS2121LM66100TPS22912CTPS22910ATPS22916

尊敬的*:

TI 是否具有可替代 LTC4415的 IC?

必须可以使用外部引脚(例如、 英语)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D_Zero:

    感谢您与 E2E 联系!

    对于 ORing 配置、TPS2121等器件是否正常工作? 此器件提供额外的功能、例如手动或自动切换、压摆率控制和保护功能(OVP、OCP、热关断等)。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢您的重播、

    该系统采用3.3V 和1.8V 两个输入、并根据用户选择输出电压。

    我有一些问题:

    1) 1)是否可以配置 TPS2121或 TPS 2120、以便在通电时 Vout 始终为3.3V、并且当用户仅进行开关时、Vout 将为1.8V?

    2) 2)是否可以使用微控制器的 GPIO 引脚禁用 Vout (无论输入电压如何)?

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    请在下面找到您的问题的答案:

    1) 1)是否可以配置 TPS2121 或 TPS 2120、以便在通电时 Vout 始终为3.3V、并且当用户仅进行开关时、Vout 将为1.8V?

    [AH]: 是的、您可以配置电阻分压器、使3.3V 优先。 仅当移除或切换3.3V 时、VOUT 才会切换至1.8V。


    2) 2)是否可以使用微控制器的 GPIO 引脚禁用 Vout (无论输入电压如何)?

    [AH]: 遗憾的是、我们没有禁用 VOUT 的 GPIO。 但是、您可以将 OVx 引脚配置为类似于 GPIO 的行为。 如果两个 OVx 引脚上的电压都高于 VREF、则器件的输出将为高阻态

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我的想法是将两个 LM66100连接在一起,并在一个使能端前面放置一个反相器 SN74LVC1G57DCK,以获得与 LTC4415相同的功能。

    是否可以将 LM66100的输出连接在一起?


    现在、我只缺少电流限制、我想这可以通过保险丝或电子保险丝实现吗?

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    是的、您可以通过将输出连接在一起、在 ORing 配置中配置 LM66100。 如果您参考数据表的"应用"部分、图7或图9、则可以将这两个部分连接在一起。 对于电流限制、您需要包含一个电子保险丝或一个保险丝。  

    出于好奇、您能评论 ORing 吗? 您是否在两节电池之间切换?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    我们正在 SD 卡的电压轨之间切换、以支持具有1.8V 信令的 HC 和 XC SD 卡。

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    这是我的原理图、

    当 SD_HST0_PWR 为高电平时、OUT 需要为3.3V;当 SD-HST0_PWR 为低电平时、OUT 需要为1.8V。

    情况是、当我们需要关闭 LM66100时、CE 引脚上的电压与 VIN 相同、这是否起作用? (在 DS 中、CE 电压应大于 Vin 电压、P-MOS 才能关断)

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    遗憾的是、我认为此配置不起作用。 查看 LM66100数据表中的表1、该器件在导通时将3.3V 传递到输出、或在关断时将进入"二极管模式"。 因此、即使在 LM66100关闭的情况下、输出端仍会有"3.3V -二极管压降"。

    如果您正在寻找3.3V 和1.8V 之间的手动切换、您还可以考虑使用两个具有反向电流保护的负载开关。 如我们的应用手册《 使用负载开关和电子保险丝进行电源多路复用》中所示、您可以使用类似于图4中的配置、其中包含 TPS22912C 和 TPS22910。 是否有类似的东西能够起作用?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    在多次读取 DS 之后、我们决定在手动开关模式下使用 TPS2121、并且我们将从开关上使用 CP2引脚。

    关于 CSS 计算的一个问题:第13页的表1显示了5V、12和20V 时 CSS 的选择。

    Vin1 = 1.8V 且 Vin2 = 3.3V、为这两个电压选择或计算 CSS 的正确方法是什么?

    TPS2121还集成了限流器。 我们决定不需要完全关闭电源、因此我认为 TPS2121是与 LTC4415相同的解决方案。

    此致、
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    TPS2121实际上无法支持低至1.8V 的输入电压。 遗憾的是、您必须考虑使用 LM66100或两个负载开关以降至1.8V。 这是否可行?

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    由于您之前对 LM66100的评论、或许最好使用两个负载开关、而不是 LM66100。

    我认为 TPS22916C 和 TPS22916CL 是一个不错的选择、这两个开关都具有 RCB 和 QOD。

    你怎么看?

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    遗憾的是、TPS22916CL 在关断时具有 QOD 功能(输出端的下拉电阻器)。 因此、您需要将 TPS22910A 等器件用于第二个负载开关。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我认为这现在是一个很好的配置、你怎么看?

    SD 信号具有高达1.8V 的上拉电阻、因此初始 IO 电压为3.3V

    BR、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    看上去一切正常、但 TPS22916需要为"TPS22916CN"版本(无 QOD)。 很抱歉在我之前的邮件中没有说明这一点。

    谢谢、
    Arthur