This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:VDD 和 VMON 的电压相同、为28V

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810032/tps3711-vdd-and-vmon-are-same-voltage-of-28v

器件型号:TPS3711

我需要监控28VDC 飞机输入电源的欠压情况、并通过 TPS3711。 芯片看起来不错、但让我关注的是图13。 如果由同一电压供电并进行监控、这似乎意味着最大电压为25V。 接触电阻分压器的最大电压是否不能高于25V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此处的问题实际上是电气特性中此处的输出电压最大建议规格:

    由于您将 Vout 上拉至 Vdd、并且输出引脚电压和上拉电压最大值为25V、这可能会导致您的应用出现问题。

    也就是说、此处所示的绝对最大规格:

    这些规格显示的最大输出电压为28V、因此从理论上讲、这适用于您的应用、但不建议这样做。 我建议您为 Vdd 使用分压器、并降低该电压以匹配25V 的应用用例

    谢谢、

    Abhinav。