This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1

Guru**** 2576455 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809832/bq27421-g1-bq27421-g1

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27426GPCCHEM

我想为 我们公司的 JLQ 产品设计选择电量监测 IC BQ27421-G1、但我对两个问题感到困惑:

?。TI 可以为我们进行电池特性测试、因为我们无法使用测试设备

2.如果 TI 能为我们提供参考软件代码来帮助我们节省设计时间?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、TI 不会创建黄金文件。 创建黄金文件的过程有详尽的文档记录。 只要您可以对电池进行充电和放电、这几乎就是您所需要的一切。 您不需要专用设备。

    -您需要通过运行我们的在线工具 gpcchem 来确保 bq27426非常适合您的电池。 然后执行学习周期并提取黄金文件。

    以下文件包含与监测计通信的示例代码。

     

    谢谢

    Onyx