This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:针对70mA 的电池平衡

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809723/bq76920-cell-balancing-for-70ma

器件型号:BQ76920

 在 http://www.ti.com/lit/ug/slvu924d/slvu924d.pdf 的第40页 上,电路显示 R4-R9的电阻为100欧姆。 这意味着在电池的+和-之间、电阻为200欧姆。 这意味着~3.5V 的电池的最大电流为17ma。  

但在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76940.pdf 的第10页 中,bq76920的电池平衡电流为70mA。 此参考设计是如何实现的? 建议降低 R4-R9的电阻吗?  

请建议为何为此芯片指定70mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan、

    如果您看到数据表的第11页、则 BQ76920的最大电池平衡电流为50mA。 您可以选择电阻器值、以便在指定范围内提供所需的平衡电流。 70mA 是 ABS 中指定的值。 最大表(不是建议的工作范围)。

    如果需要更高的电流、则需要外部 FET。 如果您需要示例、可以使用多种使用外部 FET 的参考设计。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    1. 将电阻移至 BQ76920系列建议的最低值(40欧姆)是否有不利之处?  
    2. 您能否为 BQ76920系列提供使用外部 FET 的参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eohan、

    使用较小的电阻器值时、电池平衡电流会更高、但会有更多瞬变进入 IC。  如果设计具有低瞬态、这不应成为问题。   

    2.作为将外部 FET 与 BQ76920结合使用的参考设计,请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua810/slua810.pdf 的图5 。但请注意,C5的底部应连接到 GND,如数据表所示,而不是如图所示的 VC0。  这是一个正在等待更正的监督。