This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:使能引脚故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253EVM, TPS7B4253-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787032/tps7b4253-q1-enable-pin-troubles

器件型号:TPS7B4253-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B4253EVMTINA-TI

您好!

当使用使能引脚且 ADJ 已经稳定时、我们会看到一个奇怪的启动行为。


设置为 TPS7B4253EVM:

TP1 (VIN)= 24V 电源

TP2 (EN)=波形发生器、矩形、3.3V、30s 周期

TP3 (GND)= GND

TP4 (ADJ)= 3.3V

TP5+TP6 (VOUT + GND)= 1K 电阻器+示波器探针


我们看到输出电压的斜升相当奇怪。 我们预期会出现单核斜升、而不是我们在这里看到的:

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Friedl:

    我建议在输出端添加10uF 电容器。 如果您已经尝试并且仍然有相同的问题、请告知我们。  

    此致、

    Min Hudgins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    此 EVM 的安装已超过要求- 22µF 精确。

    根据数据表:

    我宁愿减小最终产品的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Friedl、

    TPS7B4253-Q1在 Vadj 上具有内部钳位、可在启动期间以快速 Vadj 压摆率激活。 由于启用稳压器时 Vadj 已处于其最终值、因此在测试期间会激活钳位。

    当激活时、钳位将暂时将 Vout 保持在~3V。 输出电压降低的原因是电阻负载在钳位处于活动状态时使输出电容器放电。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan!

    请告诉我数据表中我可以在哪里阅读有关 Vadj 引脚的上述钳位/压摆率限制的内容?

    PS:TINA-TI 和未加密 SPICE 模型都不会显示此行为!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Friedl、

    这只是我们最近才注意到的。 因此、模型或数据表中都未捕获该值。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan!

    感谢您的更新。

    我们得出的结论是 EN 引脚不可用、我们必须使用相对缓慢的斜升 Vadj 启用该跟踪 LDO。

    我们现在使用以下设置:

    要打开或关闭 Vout、MOSFET 将使 Cadj 短路或不短路。