This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:HVSSOP 模板设计示例

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085, TPS2065C-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809163/lm5085-hvssop-example-stencil-design

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: TPS2065C-2

大家好、

您能否分享 LM5085 HVSSOP 封装的示例模板设计图?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示了 PCB 焊盘图案。

    您是否正在寻找其它产品??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    他们正在寻找类似于 TPS2065C-2数据表第43页的内容: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2065c-2.pdf。 此 DGN 封装似乎与 PowerPAD PCB 焊盘图案略有不同、因此我想检查 LM5085 DGN 封装是否有专用的模板示例页面。 我们有这样的吗?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其传递给我们的封装组。

    我假设您正在查看 DGN0008A 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢。 是的、它们需要 DGN0008A 封装版本。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否收到了封装团队的任何反馈?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与封装工程师交谈时、我可以为您提供以下详细信息:

    我认为我们没有比这更好的了