This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:针对学习周期大电池生成的 GPC 制造商报告存在问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, GPCRA0, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784706/bq40z50-r2-problem-with-generated-gpc-maker-report-for-learning-cycle-large-battery

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: GPCRA0BQSTUDIOBQ40Z50

您好!

我已经尝试了两周、使用一节非常大的电池(4S54P、156Ah)完成 BQ40z50-R2的学习周期、但运气不好。 现在、解决这个问题变得相当紧迫。  

在开始学习大型电池之前、我使用上述较小版本的电池成功地完成了学习周期(电池平衡处于活动状态)。 我使用文档 SLUA848作为参考

然后、我更改了容量扩展所需的参数、并再次预先构建了学习周期、但没有取得任何成功。 这已经重复了3-4次。

仅使用 BQ40z50-R2的学习周期:(使用 SLUA848作为参考)
我不能超过 Lstatus ()= 0x05、因此似乎只接收更新的 Qmax 参数、而不接收 Ra。 (不能获得低于3%的误差值)

2.使用 GPC Maker 工具计算 Qmax 和 Ra 值:

我读取的某个位置也可以使用 GPC Maker 工具(GPCRA0)来计算 Qmax 和 Ra0值。 但是、当我使用 GPC Maker 时、会在"项电压"方面生成一些错误、这是相当令人困惑的、因为.gg 文件直接从 BQstudio 生成。 请参阅随附的报告。


以上哪两种方法最适合我的学习周期流程?  


请注意、我有两个步骤1的所有文件。 和2. 但我不能自信地在论坛上对他们进行更新。 是否可以直接与能够解决我的问题的人联系?

提前感谢!

e2e.ti.com/.../6378.GPC_5F00_report.txt

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外两个问题。

    能否使用 GPC 生成器生成的参数并手动对 Qmax 和 Ra0值进行编程?
    为了正确配置.gg 以获得成功的学习周期、我还需要更改/更新.gg 文件中的哪些其他参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    或者、您可以对该进行学习、然后缩放电阻值和 Qmax。 电阻将除以并联的电芯数、电容乘以电芯数。


    您将端接电压设置为什么?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的快速反馈!

    好的、您是不是说我可以执行学习周期并使用具有较小电池(=4S1P)的 GPC 工具、然后针对较大电池缩放 Ra 和 Qmax 值?

    终止电压= 10000mV。

    如果我使用大电池生成的上述报告。 手动对生成的 Qmax 和所有 Ra0值(包括 R_A 和 R_ax 值)进行编程是否正确?
    我需要手动更改/更新.gg 文件中的其他哪些参数、才能正确配置.gg、从而使用所附报告中的值成功完成学习周期?
    比如、
    RA 表、R_a0、Cell0 R_A 标志、XXXX、-??
    RA 表、R_a0x、xCell0 R_A 标志、XXXX、-??
    电量监测、状态、更新状态、XX、-??

    然后、我想我需要执行第二次电荷-放松-放电-放松运行、以激活电池平衡(0E)。
    从06到0E 的规则是什么?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果在1p 上成功学习、则采用这些学习值、然后针对您的系统进行扩展。 我认为您失败的主要原因是您超出了此电量监测计可支持的最大容量。 我相信该电量监测计的电压为32Ahr。 您需要按照以下应用手册中的说明操作、以使电量监测计正常工作。 从回读中学到的状态和标志应保持原样。

    www.ti.com/.../slua760

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这很好!
    我稍后会验证这一点、但首先我想知道我是否可以使用从"实际"大型电池"中提取的"充电-放松-放电-放松循环"数据。 GPC Maker 根据上面的周期计算了 Qmax 和 Ra 值、我想知道我是否可以使用这些参数以及如何在.gg 文件中手动实施这些参数。

    我已经在使用大型电池的容量调节。
    设计容量= 26.1Ah (156.6/6)、所有与电流相关的值均按6进行缩放。 (包括 curernt 校准)

    如果您不介意、我认为解决此问题的最快方法是查看我附加到 GPC Maker 工具的文件。 不幸的是,我不能在论坛上发布这些信息,那么它是否能够以私人信息或类似功能发布这些信息?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您应该能够使用它。 我建议您运行监测计性能评估、以确保其准确跟踪 SOC
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    现在、我使用 GPCRA0生成的值完成了一个评估周期(Chg-Releve-DSG-Relax)。 结果不完美、Lstatus 未从"06"更新为"0E"。 第二个周期已经在进行中、现在、RemCap 似乎与第一个周期更加准确。

    当我评估结果时、我一直使用 RemCap、FltRemQ、TrueRemQ、InitialQ 和 DOD0通过 Q、并使用根据测量电流计算得出的"实际"值。
    以下哪些参数"重要"、并与 Qmax 和 Ra 计算的设计容量进行比较?

    第二个问题、
    我在某处看到、如果 Lstatus ="06"、电池平衡功能处于活动状态、但仅在"充电模式"中。 请验证一下。
    (我们没有时间验证它是否为真)

    当我们获得结果时、我们将再次回来。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    O6表示学习成功。 OE 意味着电池学习成功、电池平衡处于活动状态。


    您应该关注的是 SOC 的精度。 要评估监测计的精度、请遵循以下应用手册:
    e2e.ti.com/.../how-accurate-is-your-battery-fuel-gauge-part-2-2

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息和文档!  
    我使用了您的 Excel 文件、并使用我收到的结果重新计算了这些值。  请参阅随附的。

    SOC 误差似乎合理(最大误差略高于2%)、但 LStatus 仍为06。  
    将 L06状态更新为0E 的要求是什么?我还需要做什么来满足这些要求?

    BTW、我使用了 bq40z50中的参数"DOD0传递 Q"、因为我无法从您的 Excel 文件中找到"传递的电荷"。
    是否可以将 "DOD0 Passed Q"用于 SOC 错误计算、或者我是否应该使用其他参数?  

    这是我在 bq40z50的技术参考中找到的有关 Lstatus 06和电池平衡的文本:

    '电量监测计通过平衡 SOC 差来平衡电池。 因此、现场更新了 Qmax (更新了
    状态= 0E)在任何电芯平衡时间计算尝试之前是必需的。 这可确保准确性
    计算电池平衡操作的 SoC 增量。 如果 Qmax 更新仅发生一次
    (更新状态= 06)、则电量监测计仅在充满电时尝试计算电池平衡时间
    达到状态,GaugingStatus()[FC]=1。"

     我可能会说、但我将其解释为当 FC = 1且 LSTATUS=06时、充电期间电池平衡处于活动状态。 对吧?
    但当然、我的目标是达到0E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    博客中的 Excel 工作表包含了计算传递电荷的步骤以及所有其他所需参数。 请仔细按照说明操作。 更新状态0E 在您完成另一个 Qmax 更新后存档、该更新要求传递的电荷至少为37% s、然后是两个放宽期。 或者、如果需要、您可以手动将更新状态更改为0E。 只要您实际了解了 Qmax 并获得了第一个更新状态06,您就会觉得很好。


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 我已按照您的指示操作。

    在“传递带电”的情况下,将色胶涂在色胶“计算出的 DQ”的左侧。 我认为这是 Excel 文件中的 Colum "H"。 我不认为在 Excel 文件中手动计算解决方案“传递费用”下的值。

     bq40z50生成的等效解决方案的名称是什么?

    是的,我似乎没有收到第二次 Qmax 更新。

    超过37%的通过电荷应该可以、但我不确定两个 OCV 测量值。

    如何最好地验证两个有效的 OCV 读数是否已累积?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的计算中未使用 Excel 工作表中的库列 H。 因此您不需要它。 计算出的 DQ 是第 I 列、您需要根据 Excel 工作表中的格式自行计算。 要确定是否满足有效 OCV 的条件、必须在弛豫期间设置 IT 状态寄存器中的 REST 标志。 设置该值后、您便开始放电。 设计容量的37%、然后休息一下。 然后再次检查在 Relax 状态下要设置的 REST 标志。 确保蓄电池未处于负载状态、否则您将无法放松。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已经完成了上述所有内容、但没有 Qmax 更新(或06 -> 0E)。 之前不确定5小时的休息时间、但现在已经验证过。 (在包租和放电之后)
    与电容相比、它是否与低放电电流有关。 我一直使用 C/9.5左右的放电电流(BMS 可以处理的最大电流)、这是否会造成问题? (阅读有关 C/10的一些内容是最低要求)

    由于 SOC 错误非常低、我已经手动更新为0e、但如果 Qmax 从未更新、那么从长远来看会发生什么情况? 假设5年后容量测量会发生什么情况?
    也许对上述情况没有什么影响、但我已经验证了电池平衡是否正常、这是我们最重要的因素之一。 如果 Qmax 从未在现场更新、电池平衡会发生什么情况?  

    此外、我必须使用 GPC 生成器来计算 Qmax 值、因为我无法在正常循环过程中将 Lstatus 从05更新为06。 当 GPC Maker 收到 Qmax & Ra 时、我手动将 Lstatus 更新为06。 可以这么做吗?  


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    是的、您是临界阈值。 请使用 c/7放电。 如果仍然失败、请使用我们的在线工具 gpcra 获取您的黄金文件。

    谢谢
    Onyx