主题中讨论的其他器件: GPCRA0、 BQSTUDIO、 BQ40Z50
您好!
我已经尝试了两周、使用一节非常大的电池(4S54P、156Ah)完成 BQ40z50-R2的学习周期、但运气不好。 现在、解决这个问题变得相当紧迫。
在开始学习大型电池之前、我使用上述较小版本的电池成功地完成了学习周期(电池平衡处于活动状态)。 我使用文档 SLUA848作为参考
然后、我更改了容量扩展所需的参数、并再次预先构建了学习周期、但没有取得任何成功。 这已经重复了3-4次。
仅使用 BQ40z50-R2的学习周期:(使用 SLUA848作为参考)
我不能超过 Lstatus ()= 0x05、因此似乎只接收更新的 Qmax 参数、而不接收 Ra。 (不能获得低于3%的误差值)
2.使用 GPC Maker 工具计算 Qmax 和 Ra 值:
我读取的某个位置也可以使用 GPC Maker 工具(GPCRA0)来计算 Qmax 和 Ra0值。 但是、当我使用 GPC Maker 时、会在"项电压"方面生成一些错误、这是相当令人困惑的、因为.gg 文件直接从 BQstudio 生成。 请参阅随附的报告。
以上哪两种方法最适合我的学习周期流程?
请注意、我有两个步骤1的所有文件。 和2. 但我不能自信地在论坛上对他们进行更新。 是否可以直接与能够解决我的问题的人联系?
提前感谢!
e2e.ti.com/.../6378.GPC_5F00_report.txt