This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:使用 LM5164作为充电器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809870/lm5164-use-lm5164-as-charger

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: LM5117

大家好、

我想谈一谈 LM5164是否可用作充电器、以1A 的充电电流为12节电池充电。  

它可能需要外部恒流控制环路? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要一个外部恒流环路来在充电器应用中提供稳定电流。

    LM5117可能是更好的选择。

    如果您在 TI 网站上搜索、您应该会找到多种 CC 充电器解决方案。