This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54541:OCP、热关断

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809882/tps54541-ocp-thermal-shutdown

器件型号:TPS54541

你(们)好
我们计划应用 TPS54541。
IC 中是否具有过流保护功能?
它是设置为5A 标准还是可以单独设置?

第二个是150°C TJ 运行范围。 我想知道热关断运行在176°C 的温度下
是否在超过150°C 的温度下使用? 热关断操作是否不会保护 IC 在150°C 以下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件的电流限制是固定的、无法更改。

    数据表中的 EC 表给出了电感器峰值为7.5A 的典型电流限制。

    过载情况下的实际输出电流会小一些。

    数据表的 EC 表中给出了典型的热关断温度;176C、具有12C 迟滞。