请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2819A This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假设 Vai 外部连接的基准电压大于0.5V、典型值应连接到引脚9。 如果连接到0伏、则内部电压误差运算放大 器无法正常工作、原因之一是该误差运算放大器是单极偏置的、因此无法检测负电压、因此噪声会产生脉冲。 对于另一个引脚、该引脚需要正确的偏置电流、而电压为零时、该引脚无法正确偏置、因此无法正常工作。 输出端的脉冲可能 以不受控制的方式产生。
简 而言之、设置为0伏的 VAI 不是有效设置、相关测试不会使 IC 正常工作、因此观察结果不会对解决噪声问题提供任何有意义的帮助。