This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:TS1温度测量

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809822/bq76930-ts1-temp-measuring

器件型号:BQ76930

您好:尊敬的  TI  工程师和所有人、感谢   您的阅读

    现在 、我 将 Bq76930用于    BAT Vol &temp  测量、但 当         我  拉出   热敏  电阻电阻    来模拟  开路 时、温度测量不正确。

      拔 出  热敏  电阻后   、TS1 引脚上的波形  为   周期性  脉冲  信号、    平台 为 3.3V,     无异常现象。但    从  寄存                       器读取的数据与3.3V 不匹配、数据可以是1.5V、其他值可以小于3.3V。

         TS1 引脚的电路    很简单、           在 TS1 引脚 和  接地之间只放置一个4.7nF 的电容、  BOOT 信号    通过     二极管  发送到  TS1  引脚。  

    我 不知道     关键 点 以及 如何  解决 这个  问题、期待  您 的回复

    此致!

     

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、您好!

    脉冲信号正常- TS 引脚每2秒采样一次以获得温度读数(请参阅数据表第13页的温度测量间隔)。 我不确定您为何要从 TS1上移除热敏电阻-在这种情况下、我认为您不应该获得有效读数。

    SYS_CTRL1寄存器有一个位、TEMP_SEL。 默认情况下、该位设置为零-这意味着温度传感器读数将来自内部温度传感器、而不是来自外部热敏电阻。 如果需要、请确保设置此位。

    此致、

    Matt