This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 由电池电压供电的充电器 IC

Guru**** 2562390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM2775, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809741/charger-ic-operating-with-battery-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS2121LM2775BQ24040

你(们)好  

我们正在寻找适用于电池输入充电器 IC 和电源路径控制器的解决方案。

充电器 IC

-。 电池电压(大约3.0~ 4.2V)输入(如果可能),无需升压 IC。

电源路径控制器。

-。 在不加电的情况下导通 PATH_1。

在这里需要您的帮助、以便为我们的设计获得最适合的充电器 IC 和电源路径控制器。

 

谢谢、此致、

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    遗憾的是、我们的升压充电器仅用于为2节电池充电、而我们的降压/升压充电器则可用于此应用。  我建议使用一个200mA 电荷泵 LM2775、后跟一个线性充电器 BQ24040、然后是用于电源多路复用器的 TPS2121。

    此致、

    Jeff