This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:PMBus 逻辑电平

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810041/tps544c25-pmbus-logic-level

器件型号:TPS544C25

您好、先生、

我看到 TPS544C25同时支持1.8V、3.3/5V 逻辑电平 PMBus 信号、我对 E5h (MFR_SPECIFIC_21)中的表格有一些疑问

总线检测是什么意思? 如果我将 DATA/CLK 上拉至1.8V、逻辑电平将自动更改为1.8V 逻辑?

VSET_USEDET 是什么意思? 如果 VSET 高于2.41V、则意味着不使用 VSET?

要将 Vboot 设置为1V、如果将 VSET 连接到51.1k 与 GND、则意味着使用了 VSET?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei-Ting、

    总线检测意味 着有一个比较器监控 PMBus 信号电压、如果总线电压小于2.4V (1.8V 逻辑)、则其控制位设置为1;如果总线电压大于2.4V (3V/5V 逻辑)、则设置为0。  如果该位为0且 PMB_VTH 为1、则可以通过 VSET_USPEN 覆盖该位。  VSET_USTED 是一个内部位寄存器、如果 VSET 引脚上拉至 BP3、则该寄存器设置为0;如果 VSET 引脚通过电阻器接地、则设置为1。  因此、对于您的情况、VSET_USEDE= 1。