This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:UCD3138064上的 GPIO 架构图是什么?

Guru**** 2502455 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780263/ucd3138064-what-is-the-architecture-diagram-of-gpio-on-ucd3138064

器件型号:UCD3138064

您好!

UCD3138064上的 GPIO 架构图是什么?

它是否与吹扫图相同? 您能否在 UCD3138064中提供该图? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图似乎与 UCD3138064中的 GPIO 连接非常相似、但可能不相同。 它更复杂。
    我们没有 GPIO 的图纸、但技术参考手册中详细介绍了 GPIO 的操作。

    您有一个特定的 GPIO 相关问题、我可以帮您解决吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
    此致、