This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:TPS74601:1.5V 压降

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810005/tps746-tps74601-1-5v-drop-voltage

器件型号:TPS746

尊敬的先生:

我的客户会使用 TPS74601来设计1.8V 至1.5V/500mA 的输入电压

我在以下链接中看到了计算工具:

    e2e.ti.com/.../729881

Vdo500mA/500mA = Vdo1A/1A

Vdo500mA/500mA = 440mV/1A

Vdo500mA = 0.22mV

计算正确吗? 是否需要 Vin > Vo+0.5V?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您的计算过程是正确的;但是、您似乎错过了单位转换。  您应该得到的结果是220mV。

    在输出电压为1.5V 的500mA 时、220mV 的余量(Vin - Vout)足以实现稳压。

    非常尊重、

    Ryan