This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:计算工具

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808203/lm2611-calculation-tool

器件型号:LM2611

尊敬的团队:

您能否提供 LM2611的计算工具?

请随时向我发送邮件:a0235746@ti.com

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、我没有现成的计算工具。 我将与团队一起查看他们是否有任何工具。

    数据表中提供了一些详细的指导、可帮助您进行计算并选择器件。 如果它仍然足够您使用、我们可以帮助您进行一些计算。 但我们需要更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否有任何更新? ~您与我们分享更多详细信息、以便我们能够为您提供高效率帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    请检查我的输入。

    如果需要更改、请告诉我。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    与团队核实后、建议使用计算工具:功率级设计器。 可在 TI.com 上获取:

    http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=POWERSTAGE-DESIGNER&keyMatch=power%20stage&tisearch=Search-EN-Everything

    我已经检查了您的参数、但我找不到电感和电容的数据表。 那么、您可以为我分享更多详细资料吗?

    此外、您是否可以检查纹波的要求? 似乎需要大电感来实现该目标、例如单个电感器68uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我认为功率级设计器足以计算参数。 我将关闭这个帖子。

    您可以通过电子邮件向我发送电子邮件、以便在计算后查看原理图和其他器件。