This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017气隙 Flybuck 计算器 xlsx

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787940/lm5017-lm5017-airgap-flybuck-calc-xlsx

器件型号:LM5017

您好、TI、

a.请回复相关主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/783364

b. LM5017 Flybuck 变压器 xlsx、气隙计算单元 I29和 I33、使用包含中心支腿长度(a)、宽度(b)和 LE/μe 比的复杂方程。

矩形中心支路方程"I31*I32/2*(1/I26-(I31+I32)/I31/I32-SQRT (((I31+I32)/I31/I32-1/I26)^2-4/I31/I32)"转换为

 

和 心桥臂方程使用直径来代替长度和宽度 I28^2/2*(1/I26-2/I28-SQRT (1/I26^2-4/I26/I28))

请分享上述复杂方程式的文档链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    答-我已回复了该主题。
    B -我已将您的请求发送给此计算器的设计人员

    --阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何时需要回复或可以共享电子邮件联系详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅本文档的第4页、了解有关截面尺寸 a 和 b 与有效核心差距的关系的更多详细信息
    www.ti.com/.../slup127.pdf

    有关详细信息,请与磁性设备供应商联系。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ambreesh Tripathi">请参阅本文档的第4页、了解有关截面尺寸 a 和 b 与有效核心差距的关系的更多详细信息
    www.ti.com/.../slup127.pdf

    [Lucy]已经提到了这份文件。
    由于它不能帮助形象化/推导 xlsx 中使用的方程式、因此我们更愿意联系 e2e 进行深入了解。


    有关详细信息,请与磁性设备供应商联系。

    [幸运]磁性元件供应商在这里不会有任何用处。 请 xlsx 的作者直接在论坛中或通过电子邮件进行交互。



    ----阿姆布雷什

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我先前分享的文档,准确地详细介绍了您正在寻找的气隙估算。 您需要浏览完整的文档以得出公式。  

    请参阅本文档第8页:

    复合材料的有效磁导率,可达到所需的电感 :

    您可以将此方程式(如 le/ue)置于6a ,这将导致二次方程式。 请记住,AE 是横截面积,等于 a*b

    AG=(A+LG)(b+LG)

    如果您求解二次方程,则会得到 Excel 计算器中提到的方程。  

    ----阿姆布雷什