This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:CSD19536回流温度问题?

Guru**** 2384880 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809525/csd19536ktt-questions-of-reflow-temperature-of-csd19536

器件型号:CSD19536KTT
主题中讨论的其他器件:CSD19536

各位专家:

CSD19536的回流温度是多少? 245 °C 对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han Lee、

    感谢您关注 TI FET。 我正在与我们的 SMT 专家进行核实、以确认245C 是正确的。 我会在收到回复后尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    期待您的回复,就我听说 TI 将来不会有下一代 FET 的方式而言,我是对的吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    CSD19536KTT 的额定回流焊峰温度为260摄氏度。我们建议客户遵循焊锡膏制造商关于组装过程中使用的回流焊曲线的指南。

    TI 不会在公共论坛上讨论发展蓝图项目。 如需更多信息、请联系您当地的 TI 代表。