This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:PWM 引脚规格

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786906/tps92692-specification-of-pwm-pin

器件型号:TPS92692

尊敬的 Tuan:

我完成了下面的 TIe2e 线程、因为它与我的查询相匹配。

如前所述、通过使用249K 欧姆、外部 PWM 电压阈值将设置为2.49V。

在我们的案例中、对于 PWM 控制 GPIO、uC 的最小高电平输出电压 VOH (LOW)为2.4V、低于2.49V PWM 阈值电平。 我怀疑可能会由于该不匹配而错过 PWM 调光事件。

我想知道 b/w Rramp 和 EXT 之间的关系。 PWM 电压阈值和计算精确电阻值的方法、以根据我们的要求降低该阈值。 另请说明 Iramp 耐受对输入的 HI 和 LO 电平有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在出差、 我将在我回来后的露日回复您的帖子。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeet、

    斜坡发生器电流源为10uA 标称值(7.75uA-12.73uA)通过设置建议的电阻器或249kOhm 将 PWM 输入的标称阈值设置为2.49V。 对于您的应用、您可以在斜坡到接地之间使用一个150K 欧姆的电阻器、而标称 PWM 阈值将为1.5V、最大阈值将为1.9V。

    谢谢 Tuan