This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843-SP:VREF 正常逻辑

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809702/uc1843-sp-vref-good-logic

器件型号:UC1843-SP

在所用器件的方框图中、显示了一个"VREF 正常"逻辑块、该逻辑块连接到3或门的反相输入。 该 VREF 良好模块(监控 VREF)的上升和下降阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我没有多少关于阈值的信息、但会尝试研究一下。

    需要此信息的具体原因是什么?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我和设计人员一起研究了它、我们的最佳估计值是大约4.45V 的导通阈值。

    请注意、这不是在生产中经过测试的结果、因此我无法保证最小/最大规格。

    谢谢、

    Daniel