This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843A-SP:反馈 Vref

Guru**** 2508955 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810015/uc1843a-sp-backfeed-vref

器件型号:UC1843A-SP
主题中讨论的其他器件:UC1843-SP

我们能否在不存在 Vcc 的情况下以5V 电压对 UC1843-SP VREF 进行反馈(VCC 开路)? 如果是、PWM 是否仍会在该模式下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如果您尝试通过为 Vref 供电来反馈 Vcc 来开启器件、器件可能会损坏。

    我建议不要这样做。

    谢谢、

    Daniel