This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:在输入电压差较低的情况下、静态电流消耗相对较大

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787799/tps62162-in-the-low-input-voltage-difference-the-quiescent-current-consumption-is-relatively-large

器件型号:TPS62162

e2e.ti.com/.../TPS62162-power-Switch_2D00_E2E_2D00_EN.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    您能否提供您用于准确测量这些值的设置?

    您观察到的是降压转换器的特性、当 Vin 接近 Vout 时、系统进入100%模式、无法调节系统中的损耗。 这就是您可以看到静态功耗上升的原因。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我没有听到您的反馈。
    您是否有时间收集这些信息?
    之前的回复是否帮助您了解了您所面临的情况?

    谢谢、

    Dorian