This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62050:TPS62050

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809865/tps62050-tps62050

器件型号:TPS62050

尊敬的先生:

我正在设计一种使用 TPS62050将电压从4节 AA 电池降低到3.3V 的仪器。 最大电流将约为400mA。 现在、为了确保仪器在发生故障时的安全性、我考虑了 TPS62050中的过流保护器的工作原理。 如果电流高于1.4A、TPS62050将关闭、然后重新启动。 但是、您能否描述周期(即、在关断前、电流将上升200mA、400mA、800mA、然后典型值为1200mA、但持续多长时间(每个阶跃和关断)?

我将使用此信息来确定元件短路情况下的平均功耗。

此致、

Rune Jacobsen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    该器件在达到电流限制时不会关闭、然后重新启动。 此功能称为间断模式、可在其他器件中实现。
    在 TPS62050中 、占空比会降低、因此器件不会关断、然后不会重新启动。 关于软启动、您可以查看图19 (第17页)、其中显示每个步骤大约为250us。