This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:使用外部电流缓冲器电路时软关断

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809123/iso5852s-soft-turn-off-when-using-the-external-current-buffer-circuit

器件型号:ISO5852S

您好!

当将 ISO5852S 与外部电流缓冲器电路配合使用时。 如何应用软关断功能?

如下图所示连接引脚 OUTH 和 OUTL 时、软关断过程几乎不会影响 RG 路径中摆动栅极电压的阻尼。 尤其是、当检测到 DESAT 时、SiC 器件关断高电流时会出现这种情况。

在进行 DESAT 检测的情况下、当软关断有效且米勒钳位连接到以下电路中功率半导体栅极的栅极时、如何协调关断过程? 栅极电压必须保持在2V 以下以激活钳位、或者振铃栅极电压对钳位的激活有多大影响?

 

提前感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tobias、您好!

    通过使用从 OUTL 到 VEE 串联的电容器和电阻器、可通过外部缓冲器实现软关断。 本培训 PowerPoint 的第25-29页介绍了设计过程。

    DESAT 检测情况下的 STO 时序图如图所示。 46的数据表。 检测到 DESAT 后、执行 STO、其中外部 R 和 C 电路确定 VGE/VGS 关断的时序。 一旦 VGE/VGS 降至2V 以下、米勒钳位便会激活、以使器件保持关断状态。 此时、器件已关闭、米勒钳位用于防止器件再次错误导通。

    此致、

    Audrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrey、

    感谢你的答复。 遗憾的是 、未 提供指向培训幻灯片的链接。 消息显示:

    "遗憾的是、您请求的页面不再存在。 请使用上面的搜索表找到您感兴趣的信息。"

    请您安排提供幻灯片、或者 您能告诉我 培训的名称、以便我搜索它吗?

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    很抱歉连接不好。 该培训位于 TI 培训中、标题为"使用适用于 HEV/EV 应用的隔离式栅极驱动器进行设计"。 幻灯片组的视频讲座和 pdf 位于此处的培训页面 上。

    如果可以、请单击绿色按钮让我们知道!

    此致、

    Audrey