This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:认证文档

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784250/tps2549-q1-certification-documents

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549

尊敬的所有人

   您可以与 TPS2549-Q1器件的 AECQ 和 EMARK 认证文档分享一下吗? 我的电子邮件是 went.cao@wpi-group.com

   非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹您好、

    我不确定我们是否能找到此文档,我们将检查内部更新是否会向您提供反馈。谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael

    好的、谢谢、请尽快反馈。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael  

    是否有任何更新? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹您好、

    我已向我们的内部人员核实。 我们没有 emark 认证折叠、因为它与 C 型端口认证相对、tps2549是 A 型应用设备、因此不支持 C 型

    对于 AECQ,我们在系统中创建了请求。 我认为我们不能很快取得结果。 您能否给我发送邮件,在我们收到此文件并直接发送给您,谢谢!

    Michael Tan
    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micheal

    非常感谢。 我的电子邮件是 went.cao@wpi-group.com
    对于 EMARK 认证,是否只有类型的应用程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹您好、

    emark 通常用于5A C 型电容、tps2549是 A 型设备 、因此我认为我们没有 tps2549的 EMARK 认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micheal

    很抱歉我没有清楚。
    我的 EMARK 是欧洲常见的机动车辆市场、安全部件、噪音和排气市场、必须遵循 EEC 指令和 ECE 法规。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

        非常感谢、对此没有疑问。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹您好、

    您是否仍在请求报告?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

        是的! 我仍然要求他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹您好、

    很抱歉,系统反馈对此 PPAP 申请需要更多客户信息。

    您能否联系您的直接 TI 销售团队以获取此报告? AECQ 认证申请实际上是 PPAP 申请,谢谢!