This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:带有3、7V 锂离子电池的 bq21040

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, BQ25070, BQ24040, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809086/bq21040-bq21040-with-3-7v-li-ion-battery

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件: BQ25070BQ24040BQ25606

大家好、

我想使用 bq21040器件为3、7V 锂离子电池充电。 由于 bq21040被设定为4、2V 电池、这是可行的吗?

我的问题是电池永远不会达到4、2V、因此即使无法充电、转接器也会继续尝试充电。

非常感谢

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    这不是一个好的充电解决方案、有很多问题。

    我们没有用于3.7V 的锂离子充电解决方案。  BQ25070是具有3.7V/3.5V 输出的 LiFePO4充电器、稍微接近您所需的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速反馈。

    我不是电池专家、LiFePO4电池的充电是否与锂离子电池兼容?

    再次感谢、

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有正在使用的电池的数据表或 p/n?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它说3、7V、但实际上、电容电压为4、2V (docs-emea.rs-online.com/.../0900766b81249861.pdf)、因此 BQ25070 实际上是一个很好的解决方案、或者您建议我使用其他器件?

    谢谢 Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历山德罗

    这看起来像是一个标准的锂离子电池、BQ21040可以正常工作。

    3.7V 是4.2V 充电电压和2.75V 截止电压之间的电池中压范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也是如此

    该电池的容量约为2500mAh、建议的充电电流为0.5C 或1250mA、但可充电电流较低。  BQ21040是一款散热路径受限的小型封装、是500mA 充电电流的理想器件。  如果您想增大充电电流、请查看 BQ24040。  该器件具有散热焊盘、可实现更好的热管理、是充电电流高达1A 的理想器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢您的支持!

    因此、最好使用0.5°C 的充电电流、我将记住这一点。

    最后一个问题是、如果我们使用5000mah 电池、您会建议什么器件?

    再次感谢您的宝贵支持

    最棒的

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚历山德罗

    BQ24040是充电电流高达1A 的良好解决方案。  对于5000mah 电池、深度放电至充满电需要5到7小时。

    安全计时器将充电时间限制为10小时。

      对于更高的充电电流和更短的充电时间、开关 充电器 将是更好的解决方案。  了解一下 BQ25606。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    此致、

    亚历山德罗