This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:询问 TPS62745静态电流是否过高

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808648/tps62745-inquire-tps62745-quiescent-current-too-high

器件型号:TPS62745

您好、先生、

请参阅下面的 SCH、Vin=7.5V、Vo=3.3V、 在空载期间 Vin=5.5mA、它高于数据表静态电流规格。

我是否可以向您学习如何提高 静态电流?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    静态电流不是可通过对 IC 周围的无源元件进行返工来改进的规格。 Iq 定义为 IC 在空载和非开关但启用的条件下消耗的电流。

    下面是一个应用手册、它对这个问题进行了很好的解释: http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

    这一超低功耗领域是德州仪器(TI)的关注点。 我们定期推出新产品。 我认为有一个器件非常适合您的应用、它应该在网络上并在几周内在这里采样。

    如果你能等待这么长的时间、太棒了。 如果不是、您可能会使用 TPS62745做第一个电路板来开始系统工作、并在下一个 PCB 旋转时切换到这个新电路板。

    谢谢你。

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    我没有听到您的反馈。  

    您对 TPS62745还有任何疑问吗? 如果您有、请在下面回复。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian