This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2电量监测计可防止我的电池充电/放电

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50-R2, BQ24770EVM-540, BQSTUDIO, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809667/bq40z50-r2-bq40z50-r2-gauge-is-preventing-my-batteries-from-charging-discharging

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EVM-561BQ24770EVM-540BQSTUDIOBQ24770

我正在使用 bq40z50-R2电量监测计开发 NVDC 电池系统。  我的评估系统如附图所示。  我已确认 bq24770EVM-540工作正常。  但 bq40z50EVM-561 (包含 bq40z50-R2监测计)不是。

我无法获取 bq40z50-R2以允许充电或放电电流流动。  我断开通信总线插头(图中的 P2)、使用 bqStudio 设置 bq24770充电控制器以实现1216mA 的充电电流、然后关闭 bqStudio。

在评估设置仍处于通电状态的情况下、我重新插入 P2并重新启动 bqStudio。  该程序会立即识别 bq40z50-R2电量监测计、似乎通信正常。  但是、当我将 SYS PRES 跳线连接到 bq40z50EVM-561上的 PACK-(如 EVM 用户指南中所述、开始充电或放电测试)时、不会发生任何情况。

我无法获得任何充电电流流动。  请告诉我如何操作以使我的评估系统正常工作。

谢谢、

Carl Olen

e2e.ti.com/.../NewBatteryConcept_5F00_EvaluationSetup3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否发送了 FET_EN 命令? 您需要执行该操作或发送 FET_TEST 命令来切换 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BATT、感谢您的回复。

    如何发送"FET_EN"命令?  或者、发送"FET_TEST"命令?

    此外、我应该为电池选择什么化学物质?  我在列表中找不到 Panasonic NCR18650PF 锂离子 MH12210电池。

    请告诉我。  谢谢、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在"Commands"菜单中找到了"FET_EN"命令、该命令有效。  我现在可以得到电流流动、包括充电和放电。

    此外、我发现电池化学成分...

    型号:NCR18650PF (2880mAh)

    化学 ID:2020

    说明:镍镉电池/碳

    谢谢、

    Carl Olen