主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EVM-561、 BQ24770EVM-540、 BQSTUDIO、 BQ24770
我正在使用 bq40z50-R2电量监测计开发 NVDC 电池系统。 我的评估系统如附图所示。 我已确认 bq24770EVM-540工作正常。 但 bq40z50EVM-561 (包含 bq40z50-R2监测计)不是。
我无法获取 bq40z50-R2以允许充电或放电电流流动。 我断开通信总线插头(图中的 P2)、使用 bqStudio 设置 bq24770充电控制器以实现1216mA 的充电电流、然后关闭 bqStudio。
在评估设置仍处于通电状态的情况下、我重新插入 P2并重新启动 bqStudio。 该程序会立即识别 bq40z50-R2电量监测计、似乎通信正常。 但是、当我将 SYS PRES 跳线连接到 bq40z50EVM-561上的 PACK-(如 EVM 用户指南中所述、开始充电或放电测试)时、不会发生任何情况。
我无法获得任何充电电流流动。 请告诉我如何操作以使我的评估系统正常工作。
谢谢、
Carl Olen