This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54320:E24串行电阻器

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809924/webench-tools-tps54320-e24-sereies-resistors

器件型号:TPS54320

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我的客户打算使用 E24串联电阻器。
他们希望仿真结果的电阻器仅显示为 E24系列。
它是否具有此功能?


此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    Webench 不直接支持 E24串联电阻器。  您需要在原理图中选择有问题的电阻器、单击"Choose Alternate (选择备用电阻器)"、然后在替代列表顶部找到:"找 不到您要查找的电阻器?" 创建自定义零件"。  单击"Create a custom part"、将出现一个对话框、您可以为 E24电阻器插入自己的参数。  请记住、E24提供的值范围较小、容差为5%。  您的电路性能将受到相应的影响。