This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63030:典型应用原理图

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808246/tps63030-typical-application-schematic

器件型号:TPS63030

您好!

数据表上的典型应用原理图似乎已更改、如下所示。

VIN-VINA 直接连接是否发生过任何问题?

如果是、您能告诉我问题的摘要吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    这是在数据表清理期间完成的。 这两种连接都可以正常工作、并且都可以正常工作。

    在两者之间的开路连接下、您可以在 VINA 引脚上使用滤波器(内部100欧姆、外部 C3=~100nF)、从而使内部电压更稳定。 这将减少输出纹波。

    另请参阅以下文章 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/807419

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian-san、

    感谢您的信息。

    VIN-VINA 直接连接从未发生过问题、对吧?

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    我不知道这种连接有问题。

    此致、

    Julian