This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:从模式1 (相移调制)切换到模式2 (频率调制)时的延迟

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786114/ucd3138-delay-when-switching-from-mode-1-phase-shift-modulation-to-mode-2-frequency-modulation

器件型号:UCD3138

大家好、

我意识 到在基于 LLC 的直流/直流转换器中从模式1 (相移调制)切换到模式2 (频率调制)时、控制器中存在延迟。 如果在相移中存在瞬态、则控制器在除相移和频率调制之间的区域之外的所有范围内都能正常工作。  

从一种开关模式转换到 Anoher 时、UCD 是否可能存在内部延迟?  

如果没有、我将假定我的相移调制比预期的要饱和。

谢谢、

MARC.F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    模式切换在滤波器输出超过阈值电平的单个开关周期内发生。
    您观察到的延迟有多长时间?
    是否将低阈值电平和高阈值电平设置为相同的值?
    您的 PID 带宽是否足够快?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yitzhak:

    阈值处于同一电平、因此我预计不会出现迟滞、但 我认为此延迟是 由于 Yn 值上的跳转、该跳转看起来像迟滞。 根据 Yn 是在减小还是在增加、跳转处于不同的 Yn 值。

    我知道相移调制比频率调制慢。 但是、不要找到存在此差异的原因。  

    KCOMP (频率 调制)和谐振占空比(相移)是不同的、我认为这将在输出值上产生跳变、但我不确定这是否解释了我对 Yn 值的跳变。  与哪个滤波器输出值相比、阈值是多少?  电流滤波器输出? 还是始终相同、例如滤波器占空比?

    延迟约为5ms。 我将尽快确认该值。  

    谢谢、

    MARC.F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何知道 Yn 在开关时的值是多少?
    我建议您使用备用 DPWM 输出作为 DAC、以通过示波器随时监测 Yn 值。

    该阈值与连接到 DPWM 的滤波器产生的滤波器占空比进行比较。
    否、不是电流滤波器输出。 该滤波器仅在恒流模式下工作。 电压始终为1、而仅为占空比。
    请注意、Yn 乘以 一个大数(周期或 KComp) 来提供滤波器占空比输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:
    我们没有听到您的反馈。
    问题是否已解决?
    如果不是、请对上述建议做出回应。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 Yn 是受监控的。

    因此、据我了解、阈值始终与滤波器占空比进行比较、从不与滤波器周期进行比较。 在本例中、我使用 Kcomp 作为滤波器周期、使用谐振占空比作为滤波器占空比输出。 如果始终将阈值与滤波器占空比进行比较、则对滤波器占空比和滤波器周期使用不同的乘法器不应成为这种迟滞的根本原因。

    因此、我认为这个问题 可能与相移工作点和频率调制工作点之间的重叠有关、这可能是一种迟滞。

    谢谢、  

    MARC.F