This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:TPS613222A:采用肖特基二极管的输出压降

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS613221AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787942/tps61322-tps613222a-output-voltage-drop-with-schottky-diode

器件型号:TPS61322

我们使用 TPS613221AEVM 并将 IC 更改为 TPS613222A。 我们在 SW 引脚和 VOUT 引脚之间使用肖特基二极管、并测试效率、如下表所示。 结果显示了使用肖特基二极管时的输出压降。 我是否可以知道导致压降的原因?

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary:
    您是否可以与输入电压、输出电压、VSW 共享波形? "willas B140WE"是二极管的器件型号吗?
    我将在后面的团队中进行检查。 请耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary:
    在 google 中找不到 willas B140WE。

    您是否可以共享具有和不具有余弦波的波形? 包括输入电压、输出电压、SW、Icoil 更佳。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、

    感谢您的支持。 我稍后会向您介绍最新情况。

    BR、
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary:
    感谢您的客气话。 请随时与我们联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    我解决了这个问题。 问题在于肖特基二极管具有注入反馈的大泄漏电流。 我更改低 Ir 电流。 可以解决这个问题。 感谢你的帮助。

     BR、

    Gary