This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:TPS65261不工作

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809128/tps65261-1-tps65261-is-not-working

器件型号:TPS65261-1

您好!

我的问题是 TPS65261-1未启动。

数据表中指定了 Vin 可介于4.5V 和18V 之间。

我使用4.8V。 数据表中指定了 V7V 的 LDO 提供6.3V。 但是、如何通过更低的输入电压实现这一点呢?

测量:

VIN = 4.825V

VDIV = 4.777V

V7V = 0V 。 我是否可能需要更高的 Von 6、3V 电压? 但在数据表中指定 VIN 必须在4.5V 和18V 范围内。

其原理图如下所示:

移除了 R308和 R309两个电阻器

电阻器 R310仍然`s Ω

MOSFET Q108被移除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    删除 R310 (通过 V7V 引脚连接电阻器)并重试。

    将在星期一为您提供更多反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    EN1/2/3具有内部上拉电流、  当它们悬空时、它们将被上拉。

    在 EN1/2/3中的一个为高电平后、内部 V7V 将工作。

    因此 、您可以保留 R310、只需移除 R312、然后重试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在移除了三个 EN 电阻器 R312、R313和 R314。

    不是、它能正常工作、谢谢您。

    此致