This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:Ucc28070A

Guru**** 2517600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809748/ucc28070a-ucc28070a

器件型号:UCC28070A

在170v AC 以下禁用 IC 的最佳解决方案?

使用的引脚 vinac 或使用的关断引脚?

参考如何确保 IC 在电压(170v)下停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OMID、

    禁用 PWM 的最佳方法是在 VSENSE 引脚上使用比较器下拉。

    因此、当输入低于170Vac 时、VSENSE 被拉至低于0.75V 的开环保护阈值

    我没有可与您分享的参考设计、但您需要进行设计、因此您需要自己设计比较器电路。

    此致

    John