This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:反激式变压器辅助绕组

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20497, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786803/lm5022-flyback-transformer-auxiliary-winding

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:PMP20497

尊敬的先生/女士

我参考 PMP20497来设计电源解决方案。

http://www.ti.com/tool/PMP20497

输入电压:12V~56V

输出电压:55.5V/1A (系统负载0A~0.6A)

我能否移除 反激式变压器辅助绕组?

因为我移除了 D2、所以系统看起来工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    感谢您使用 LM5022。 是的、您可以拆下辅助绕组。 它只会产生偏置电压、因此 VCC 可以从该绕组而不是内部 VCC 稳压器(LDO)获取功率。 当输入电压为56V 时、内部 LDO 的功耗可能更高。 如果您希望最大程度地减小 IC 内部的功率耗散、建议您使用辅助绕组。 如前所述、移除绕组电路应该起作用、这只是为了提高高输入电压下的效率。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的帮助。

    Ronald