This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:TPS25921A 的反向电压

Guru**** 2514245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809533/tps25921a-the-reverse-voltage-of-tps25921a

器件型号:TPS25921A

你(们)好

我对 TPS25921A 有疑问。
在禁用时、反向电压出现在 Vin 和 Vout 之间大约0.4V。
我认为该器件没有反向电压保护、但该反向电压是否会成为问题?   

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    Vin 和 Vout 处施加的电压是多少? 您可能会看到 Vin= Vout- 0.4V、因为内部 FET 的体二极管正向偏置。

    计算由于 Vin 轨上的其他电路负载而可能从 Vout 流至 Vin 流经体二极管的电流。

    如果体二极管中持续存在高电流、则器件可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen-San

    感谢您提供信息。
    VIN 和 Vout 为12V。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    您还有问题吗? 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?