This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:PG 功能

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788074/tps7a8300-pg-functionality

器件型号:TPS7A8300

。 如果我们将 Vcc 连接到5V 基准(非输出)、并将 EN 引脚接地。 Vin 和 PG 之间的关系是什么?

 

您能帮助确认并填写下表吗? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    PG 电路确实需要一些余量才能正常工作。 该余量可由 TPS7A8300的 Vin 或 Vbias 轨提供。 如果没有足够的余量、则下拉 FET 可能不会下拉 PG 轨。

    输入电压 Vbias VEN PG
    0 < Vin < Vuvlo Vbias < 3V 逻辑低电平 只要有足够的余量、PG 就会变为逻辑低电平
    Vuvlo < Vin < 1.4V Vbias < 3V 逻辑低电平 只要有足够的余量、PG 就会变为逻辑低电平
    VIN > 1.4V (任何条件) 逻辑低电平 逻辑低电平
    (任何条件) Vbias >   逻辑低电平 逻辑低电平

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我不太理解"余量"一词。 另一个问题是 Vbias 在哪里?
    总之、您能帮助确认我的以下问题吗?
    假设在 PG 和 Vref 之间连接了一个电阻器(Vref 与 Vin 和 Vout 没有关系)。 当0 <Vin<Vuvlo, I think the controller could not start, so there is no voltage drive the Mosfet that connect to Vref. 时 你同意我的说法吗? 我认为 PG 应该为逻辑高电平。
    在极端条件下、Vin=1mV。 没有其他输入、必须没有能量来驱动连接到 PG 的 MOSFET。 PG 应处于高电平。
    我对这个问题非常感兴趣。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    TPS7A8300具有一个 NMOS 导通 FET。 因此、内部电路将由 Vin (在内部电荷泵之后)或 Vbias 供电。

    是的、在您描述的情况下、PG 可能等于您的上拉电压 Vref;但是、它将取决于您的输入电压。 您的输入电压越低、PG 越有可能上拉至 Vref、从而产生错误的逻辑高电平。

    虽然 PG 电路的测试程度与电压监控器的测试程度不同(我们不测量 POR 电压)、但以下文档描述了相同的主题:

    www.ti.com/.../snva845.pdf

    非常尊重、
    Ryan