This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:我的 EVM 无法正常工作。输入电源(J2)短路。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787807/lmg1210evm-012-my-evm-don-t-work-the-input-power-j2-is-short

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件:LMG1210

我的 EVM 不奏效。 当输入电源(J2)通电时、电源短路。 在我进行测试时、Q1 (GaN)的引脚相互快照。 您能帮我解决问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Changhong、

    感谢您与 LMG1210 EVM 取得联系、很遗憾听到您遇到的问题。 让我尝试帮助进行此调试、看看 EVM 上发生了什么。

    我知道、当您尝试向 J2施加电压时、电源短路。 尝试调试时、您意识到高侧 GaN (Q1)的漏极和源极引脚短路。 如果高侧 GaN 受损、可能会发生这种情况。 为了找出损坏的部件及其损坏方式、需要进行一些测试:

    0) 0)在什么测试条件下、您看到此问题发生了?

    1) 1)高侧漏源极是否仅短路或栅源极是否也短路?

    2) 2)低侧 GaN (Q2)漏源是否也短路?

    3) 3) LMG1210是否在 HO 和 LO 上产生输出? 您处于 PWM 模式还是 IIM 模式? 如果使用 PWM 模式、您将使用什么死区时间?

    4) 4)您使用的总线电压和开关频率是多少?

    5) 5)电路板上是否有任何烧坏的地方? 如果不是、从电路板上移除 Q1是否允许您在 J2上施加电压而不发生短路?

    如果我们可以回答这些问题、我们应该能够继续下一步的调试步骤、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey:

        感谢您的回复。 我的答案如下:

    0) 0)在什么测试条件下、您看到此问题发生了?

    BCH:测试负载为空。 我移除了 L2、并在 直流50欧姆测试条件下将输出连接到示波器。 输入电压为64V。 偏置电压为7V。

    1) 1)高侧漏源极是否仅短路或栅源极是否也短路?

    BCH:高侧漏源极和栅源极均短接。

    2) 2)低侧 GaN (Q2)漏源是否也短路?

    BCH:不、低侧 GaN 漏极不短路。

    3) 3) LMG1210是否 在 HO 和 LO 上产生输出? 您处于 PWM 模式还是 IIM 模式? 如果使用 PWM 模式、您将使用什么死区时间?

    BCH:是的,LMG1210在 PWM 模式下在 HO 和 LO 上产生输出。 我改变了死区时间、但我没有注意到该值、我又改变了它。 我想它达到了一个限制。

    4) 4)您使用的总线电压和开关频率是多少?

    BCH:总线电压为3V、开关频率为66MHz。

    5) 5)电路板上是否有任何烧坏的地方? 如果不是、从电路板上移除 Q1是否允许您在 J2上施加电压而不发生短路?

    BCH:没有其他东西被烧坏。 我移除 Q1后的短暂中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Changhong、

    感谢您的更新、
    输入电压为64V、这不应该成为问题、但是开关频率为66MHz、这对于 EPC2001是不可能的。 此较大栅极电荷 FET 所见的上升和下降时间可防止将 EVM 切换至15MHz 以上。 要切换至15MHz 以上、您需要使用 EPC2016、该器件具有类似的兼容封装。 为了在50MHz 及更高频率下切换、需要使用同步自举、以便 LMG1210内部自举电路尽快为自举充电。 这需要在不使用 EVM 的情况下实现。 如果使用 EVM 切换快速开关频率、则可能没有足够的时间让自举电容器充电、从而使 HB-HS 电源驱动线性区域中的高侧栅极、这可能会使 FET 发热并损坏 FET。 要确认 HB-HS 电压较低、请探测 HB 引脚 w.r.t HS 引脚、并确保在开关周期结束后电压为4.5-5V。 您能否使用新的高侧 FET 共享 HO-HS 和 HB-HS 电压的波形? (使用猪尾探头方法、几个周期的 V/div 相同)

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeffrey:

        感谢您的回复。 这确实对我们有所帮助。 我们将把 GaN (Q1)更改为一个很好的 GaN (Q1)。 我在这里完成了这方面的工作。 我的其他工作伙伴可能会在其他时间与您或您的工作伙伴签约。 再次感谢您的帮助。 再见。

        祝您好运!