This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:负载大于120mA -并联输出?

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808630/tps7a78-load-greater-than-120ma---parallel-outputs

器件型号:TPS7A78

您好!

我需要为负载提供5V/0.3A。 我在数据表中看到、允许的最大值为120mA。

  1. 是否允许并联3个 TPS7A78单元?
  2. 我是否可以将 CS 电容器与所有单元共用?
  3. TI 是否有更小的解决方案来满足这一要求(无需隔离)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihai、

    您可以并联 TPS7A78的3个以实现电流共享、但您需要添加分立式电路以平衡所有这三个引脚上的负载。 您将为哪种类型的系统供电:数字、模拟信号链、ADC/DAC?

    如果您需要更小的尺寸、并且可以使用直流/直流转换器、您可以查看我们可帮助您实现小尺寸的电源设计选择。 与反激式或直流/直流转换器相比、电流为120mA 的 TPS7A78会占用一些布板空间。

    以下是一些示例:

    http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?iout=0.3,1&vout=5&intype=AC&famid=64 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihai、

    对于您的问题1和2、我必须进行一些基准测试才能准确回答问题、因为将来其他客户的类似问题也会参考答案、我将在6月10日星期一之前回复您。

    对于问题3、TI 拥有可满足您应用要求的 UC288xx 转换器。

    BR、

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avihai、

    正如我在上一篇文章中所承诺的那样、对于您的第一个问题、我已经在工作台上测试了两个并联 TPS7A78器件、在负载之前添加了镇流电阻器、以克服两个 TPS7A78器件之间的输出电压差异、正如 Jose 在他的文章中提到的那样、这些器件支持240mA 的电流。 您可以在以下链接中找到有关并联连接 LDO 的更多信息:

    TPS7A78器件的一个特别注意事项是、所有并联器件必须共享与接地 GND 相连的相同的悬空 GND 以太网。  

    至于#2、您可以将 CS 连接到其中一个器件、同时将三个器件的 SCIN 引脚和 GND 引脚分别连接在一起、从而连接共用同一个 CS 电容器的三个 TPS7A78器件、如所附图所示;

    但请记住、需要根据您的负载调整 CS 的大小、这将导致非常大的 CS 电容器尺寸、即成本高昂、可能不可用。

    BR、

    Haidar

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!