This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:询问 LP55231设计1x 和1.5x 问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809745/lp55231-asking-for-the-lp55231-design-1x-and-1-5x-question

器件型号:LP55231

大家好、

客户使用 LP55231。 他们对1x 和1.5x 有疑问、实际上在以下设置上切换。

76h 为默认值“0”。

客户还将1x 增益设为设置36h[4:3]= 01。

 

但是、客户仍需要了解当76H 设置为默认值时 LP55231如何自动切换。

 

 

以下是客户测量的结果。

       1x 模式:VDD = 3.4148V  Vout = 3.275V、VF 1= 2.9576V (D1~D3) Vf2 = 2.89V (D4~D6)

       1.5x 模式:VDD = 3.4149V  Vout = 4.27V、VF 1 = 2.96V (D1~D3) Vf2 = 2.897V (D4~D6)

LED VF 最大值为3.2V。

 

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将36h 杂项位[4:3]设置为01。